המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the coil control voltages available for TeSys Giga ?

Article available in these languages: Dutch

TeSys Giga contactor is available in advanced version and standard version. Both advanced and standard version have different type of control voltages.
Advanced versionStandard version
24…48V AC/DC*
48…130V AC/DC
200…500V AC/DC
48…130V AC/DC
100…250V AC/DC
*not available for 630-800A