המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the installation procedure as how to mount the TeSys Giga contactor without cable memory on a circuit breaker ?
TeSys Giga contactor can be installed directly to NSX circuit breakers, by aligning their terminal depth with dedicated flexible terminals extensions.

image.png
Note: TeSys Giga advanced version contactors are always delivered with cable memory kits pre-installed (LA9G310/ LA9G410●). The existing cable memory kit to be replaced with alternative flexible terminals extensions (LA9G311/ LA9G411●) when installing in alignment to NSX breaker main power terminals.