המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can a BMXCPS4002S and BMXCPS4022S redundant power supplies be used together in a redundant rack?
Different redundant power supply models are allowed in the same redundant rack as shown below.  They do not have to be of the same model number.

In this example, a BMXCPS4022S (24-48 VDC input) and a BMXCPS4002S (100-240 VAC input) are installed.
It is normal to have two different voltage sources powering a rack.
Image1


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: