המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
To which earthing system TN, TT, TNS, or IT can we connect EVlink Pro AC ?
TT, TN and TNS (Single- and 3-phase), and IT only in single-phase. Some single-phase vehicles may require the addition of an isolation transformer.