המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
is it possible to change the EVlink Home maximum charging current depending on the time slot or electricity tariff?
EVlink Home : It is not possible to change the maximum charging current depending on the time slot or electricity tariff. Check the car user guide to activate this function on the car application.
EVlink Home Smart : It is possible to change the maximum charging current depending on the time slot or electricity tariff.