המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Which Miniature Circuit Breaker protection devices need to be installed with EVlink Home?
The charging station shall be protected by the following devices:
Circuit Breaker 20A Curve C for each socket 3.7 kW (1P+N)
Circuit Breaker 40A Curve C for each socket 7.4 kW (1P+N)
Circuit Breaker 20A Curve C for each socket 11 kW (3P+N)