המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is there a way to export an .EDS file for the Advantys STBNIC2212?

The only file that can be exported is an .XSY file for Control Expert. For Rockwell all you can do is look at the fieldbus image and create it in the Rockwell software.