המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How many EVlink Pro AC chargers can we connect in a Daisy chain ?

Article available in these languages: Czech

We recommend a maximum of 10 chargers in a daisy chain to minimize the risk of losing communication with
downstream chargers if the chain is broken. To improve the communication availability, you can use a managed IT switch and create a loop.