המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
ZBRT2 does not send signal when slowly released.

The information we give for the ZBRT transmitters, the minimum actuation speed is 0,1m/s and the maximum force is 10N.
Actually, if the operator actuate very slowly the transmitter, it can affect the frames transmitted.