המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to use the HMI BSC Network Configurator ?
The goal of this article is to explain  How to use the Network Configurator tool on an HMI BSC.

This article is applicable for HMI BSC boxrunning on Yocto Linux (example: HMIBSCEA53D1L0T)
OS: Yocto Linux SE build V1.00.012 or higher (SV: 3.0 or higher)

The BSC Network Configurator is a Web Interface to remotely configure the network interfaces of an HMI BSC box.

The BSC Network Configurator resolves two pain points:
- The need to connect keyboard and screen to the box to configure it
- The complexity of configuring the network interfaces by modifying Linux configuration file

Please find the document attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
User Guide - HMI BSC Network Configurator.pdf [235.01 KB]
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: