המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Viewing diagnostics of the M340 from the web page
Issue
Where to find information about the M340 from the web page.

Product line
M340

Environment
Internet Explorer/Microsoft Edge, Windows 10

Resolution
In the diagnostic tab you can see the rack, number of messages sent and received, ethernet configuration of the M340, and firmware and software versions.

Once you have logged into the M340 web server click Diagnostic.
M340 web server


Rack Viewer
Rack view on web server

Messages sent/received
Messages sent and received on web server

Ethernet configuration
Ethernet configuration on the web server

Software and firmware version
Software and firmware version on web server