המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the NTP restrictions on BMENUA0100 firmware version 2.01?
NTP protocol on BMENUA0100 won’t be available to be configured in the “forward services” in the webpage
BMENUA0100 used as a NTP server will restrict its answers only to a NTP client on its own subnet
BMENUA0100 used as NTP client should only be used on the same subnet as the NTP server BMENUA0100 version 2.01
Environment
Windows, EADM

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: