המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do I get the standby CPU to run automatically after program transfer?

Issue

Automatically run standby CPU after transfer of program

Product Line

M580

Environment

EcoStruxure Control Expert

Resolution

To have the standby CPU run automatically after a transfer you need to set the CMD_RUN_AFTER_TRANSFER bit before you transfer to the standby controller. You can set this in an animation table or you could hard code this bit to always be true in your first section of logic.

img1