המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the maximum number of ATV320 Drives using the VW3A3616 Ethernet card can be wired in daisy chain?

Issue:

ATV320 Drives using the VW3A3616 Ethernet card what is the maximum you can wire in daisy chain?

Product Line:

ATV320 with optional card VW3A3616 Ethernet card.

Environment:

All

Cause:

Max number of devices can be daisy chained.

Resolution:

VW3A3616