המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is it possible to connect to a XPSMCM safety controller with a XPSMCMCO0000EM Ethernet module?

No, it is not possible because the XPSMCMCO0000EM is a non safety module and therefore it is not possible only connection is over USB.