המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What firmware version of the BMECRA31210 is required for the when using the Profibus module PMEPXM0100 in a remote drop?
Issue:
Minimum firmware version of the BMECRA31210 required when using the Profibus module PMEPXM0100 in a remote drop


Product Line:
PMEPXM0100, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
BMECRA31210 version V2.40 is required if the Profibus module is used in a remote drop.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: