המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to run Process Drives with a small or no motor

Issue:

How to run Process Drives with a small or no motor


Product Line:

ATV630/ ATV930

Environment:

Open Circuit

Cause:

n/a

Resolution:

Go to Complete Settings, Then select Motor Parameters, scroll down to Motor Control Type- set to U/F VC 5 pts then go to Error/Warning Handling- Output Phase Loss- set to Function Inactive.