המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Does the M340 PLC support the Tesys Island library control blocks?
Issue:
Tesys Island library control blocks with M340


Product Line:
Tesys Island, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
No, the Tesys Island library control blocks are not supported by the M340. The control blocks are supported with the M580 PLC
image