המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the supported operating systems to install the Modbus Plus driver of 416NHM30042A ?

Issue

What are the supported operating systems to install the Modbus Plus driver of 416NHM30042A ?

Product Line

Quantum , M580 X80 IO


Resolution
The supported Microsoft Windows operating systems for engineering PC to install the Modbus Plus driver of 416NHM30042A are listed

Operating SystemMBX Driver Suite V8.1MBX Driver Suite V9.0
Microsoft Windows® XP 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® Vista 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® Server 2003
Microsoft Windows® Server 2008 (original release)
Microsoft Windows® 7 SP1 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® 8 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® 10 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® 11 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® Server 2008 R2 SP1
Microsoft Windows® Server 2012
Microsoft Windows® Server 2016
Microsoft Windows® Server 2019
Microsoft Windows® Server 2022

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: