המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Which X80 backplanes could be used to diagnose and control Redundant Power Supply ?

1.   Issue :

Which X80 backplanes could be used to diagnose and control Redundant Power Supply ?

2.   Product Line :

M580

3.   Environment

All supported Windows OS

4.   Resolution

Redundant power supply racks ,BMEXBP0602(H) and BMEXBP1002(H) ,could be allowed to diagnose and control Redundant Power Supply via PWS_DIAG and PWS_CMD.



שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: