המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cómo puede copiar un programa ATS22/ATS48 de un arrancador suave a otro?
Cuestión:
¿Es posible transferir los ajustes de un arrancador suave ATS22/ATS48 antiguo a un arrancador suave idéntico nuevo o de repuesto?

Línea de productos:
Arrancadores suaves Altistart

Entorno:
Todos los modelos ATS22 y ATS48

Causa:
Agregar o reemplazar un ATS22/ATS48

Resolución:
Si tiene un equipo portátil disponible, puede copiar la configuración de un ATS22/ATS48 antiguo suponiendo que sigue funcionando con el software SoMove para descargar la configuración en su equipo y luego cargarla de nuevo a su ATS22/ATS48 nuevo

Tendrá que descargar SoMove (gratis)
https://www.se.com/ca/en/download/document/SoMove_FDT/

Las bibliotecas requeridas para ATS22/ATS48
https://www.se.com/us/en/download/document/Altistart_DTM_Library/

·Tendrá que comprar o usar el cable Modbus TCSMCNAM3M002P

Después de conectar correctamente los ATS22/ATS48 existentes
  • Guarde el proyecto como un archivo PSX en su ordenador.
  • Ahora conéctese a los nuevos ATS22/ATS48 a SoMove
  • Abra el proyecto que guardó anteriormente y cárguelo en el nuevo software ATS22 o ATS48.

Si tiene problemas para conectarse a su ATS22/ATS48, verifique el vínculo siguiente para la resolución de problemas
https://www.se.com/ca/en/faqs/FA313062/


Nota: Ambos arrancadores suaves antiguos y nuevos tienen que ser idénticos; de lo contrario, no podrá copiar los ajustes entre sí sin realizar algunas modificaciones de algunos parámetros o realizar los cambios manualmente.