המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What are the basic troubleshooting steps for the  Back UPS Pro Gaming UPS (BGM1500,BGM1500B,BGM2200B-GR/MSX,BGM2200-GR/MSX)
Issue:
What are the basic troubleshooting steps for the  Back UPS Pro Gaming UPS (BGM1500,BGM1500B,BGM2200B-GR/MSX,BGM2200-GR/MSX)

Product Line:
Back UPS Pro Gaming UPS


Environment:
BGM1500,BGM1500B,BGM2200B-MSX - All Serial Numbers

Cause:

During normal operation, you may find your UPS not functioning as expected. This may be due to a malfunction, configuration issue, or the install environment.
This document will assist you with basic troubleshooting steps.

Resolution/ Steps:

T1.JPG
T2.JPG
T3.JPG
T4.JPG


Error 1.JPG
error 2.JPG

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: