המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to transfer a %M using a WRITE_VAR
The following logic can be used to transfer a %M variable over Modbus TCP/IP using a WRITE_VAR block.
The BOOL_TO block is used to convert the %M type BOOL to the EMIS variable of type INT.


ghjk