המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the internal power consumption of the Schneider OffGrid Portable Power Station when turned off or not in use?

Issue:

What is the internal power consumption of the Schneider OffGrid Portable Power Station when turned off or not in use?


Product Line:

Schneider OffGrid Portable Power Station

Environment:

All serial numbers

Resolution:

With the system turned off after 1 hr. (when LCD is off & no output is on), the power consumption in this state is under 0.5mA.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: