המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What generation of processor is needed to install Control Expert 16.1?

For installing Control Expert 16.1, the generation of the Intel Core processor does not matter, as long as the frequency is greater than 3 GHz.

Image