המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de conectores de la placa base M580 PAC BMEXBP, Ethernet y X Bus?

Cuestión:

La diferencia entre los dos tipos de conectores de la placa base M580 PAC BMEXBP, Ethernet y Bus X

Línea de productos:

Modicon M580 PAC BMEXBP

Entorno:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Resolución:

Las placas bases BMEXBP del Modicon PAC M580 tienen dos tipos de conectores, Ethernet y X Bus.

La conexión X Bus que se encuentra en todos los rack M580 es diferente a la que se usa en el plano posterior M340.

Se utiliza para obtener e intercambiar el siguiente tipo de datos con la CPU M580:

1. Datos de configuración para los módulos X80

2. Datos de aplicaciones y diagnóstico

El conector Ethernet de placa base BMEXBP se utiliza para:

1. Módulos de E/S eX80, que requieren un bus Ethernet en el rack para intercambiar datos (por ejemplo, módulos X80 HART)

2. Comunicación a módulos de terceros que requieren Ethernet

3. Módulos de comunicación Ethernet que se interconectan con la CPU M580

Si estas preguntas frecuentes no resolvieron su problema, puede chatear con nosotros (https://www.se.com/us/en/work/support/) o enviarnos un correo electrónico a customer.services@se.com para crear un caso con nuestro equipo de soporte técnico.

Si no está ubicado en Norteamérica, comuníquese con su Centro de atención al cliente local para obtener ayuda:

https://www.se.com/ww/en/work/support/