המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cómo puedo abrir un archivo STU antiguo con una versión más reciente de Control Expert?

Cuestión:

Los archivos STU sólo pueden abrirse con las versiones de Unity que los creó. Sólo tengo un archivo STU pero no la versión adecuada de Unity.

Línea de productos:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Entorno:

Software de configuración PLC en PC con Windows

Resolución:

Cambie la extensión de archivo de STU a STA e intente abrir el archivo como un STA. En algunos casos, esta técnica no funcionará (si el archivo STU es de un proyecto que no se construyó). Si tiene un archivo XEF o ZEF, deberá "Regenerar todo el proyecto".