המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Puedo usar el puerto Ethernet integrado en el M221 como cliente Modbus TCP/IP?

Cuestión:

Uso del puerto Ethernet integrado en el M221 como cliente Modbus TCP/IP

Línea de productos:

TM221

Entorno:

EcoStruxure Machine Expert Basic

Resolución:

Sí. El puerto ethernet integrado en el M221 es capaz de comunicarse mediante Modbus TCP/IP como servidor o cliente. Para la función de servidor Modbus TCP/IP puede utilizar los bloques de función EXCH3 o READ_VAR / WRITE_VAR para leer o escribir en y desde el dispositivo de servidor.