המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Puedo simular múltiples instancias de mis programas de Control Expert?

Cuestión:

Ejecución de varias instancias del simulador de EcoStuxure Control Expert al mismo tiempo.

Línea de productos:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Entorno:

Software de configuración PLC en PC con Windows

Resolución:

Desde la versión V15.0 de EcoStruxure Control Expert , ahora puede simular varias instancias de programas de Control Expert. Para la simulación, se utilizaría un número de puerto diferente para cada instancia. Para hacerlo, seleccione PLC en el menú principal y seleccione "set address" (Establecer Dirección).

En la sección "Simulator" (Simulador), la dirección IP del simulador es normalmente 127.0.0.1. Simplemente agregue dos puntos y, a continuación, el número de puerto como se muestra.

ControlExpert_SimulatorMultipleInstances_1

En el siguiente ejemplo, puede ver el proyecto conectado al simulador en el puerto 504. Para la otra instancia de simulación, sólo cambie el número de puerto a otro valor que no sea 504. En la otra instancia a continuación se usó el puerto 503.

ControlExpert_SimulatorMultipleInstances_2


ControlExpert_SimulatorMultipleInstances_3

A continuación puede ver que ambos simuladores de Control Expert se ejecutan simultáneamente:

ControlExpert_SimulatorMultipleInstances_4