המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿El M241 soporta Profibus?

Cuestión:

El PLC M241 no dispone de un modelo con comunicación Profibus embebida.

Línea de productos:

Modicon M241

TM4PDPS1

Entorno:

EcoStruxure Machine Expert (anteriormente SoMachine)

Resolución:

Sí, el M241 soporta el protocolo Profibus. Se puede utilizar el módulo de comunicación TM4PDPS1 para configurar una conexión esclavo en Profibus DP

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר: