המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Cannot export the user profiles database in Security Editor

The user profiles database can only be saved to a folder that is not located under the %USERPROFILE% folders.  It can only be saved to a folder created within a non user non profile folder  (i.e., Temp, etc.).

hretgyt

To view the folders under the user profile folders where the exported database is not allowed be saved, run %USERPROFILE% in a command prompt window.