המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What is the alternative or replacement of A9A26929 (Obsolete)?

A9A26929 was already obsoleted and replaced by either:

A9A26909 (Standard Application) - Auxiliary contact, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA to 6A, 24VAC to 415VAC, 24VDC to 130VDC, top and bottom connection

Datasheet | Instruction Sheet | CAD Files

or

A9A26919 (PLC Application) - Auxiliary contact, Acti9 A9A, iSD+OF, 2 C/O, 2mA to 100mA, 24VAC to 250VAC, 24VDC to 220VDC, top and bottom connection

Datasheet | Instruction Sheet | CAD Files

For more product substitution, you may refer to the FAQ below:

Singapore: https://www.se.com/sg/en/faqs/FAQ000264549/

Malaysia: https://www.se.com/my/en/faqs/FAQ000264549/

Philippines: https://www.se.com/ph/en/faqs/FAQ000264549/

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: