המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cómo se puede configurar la pantalla para que muestre un parámetro específico como el predeterminado Altistart 48?

Cuestión:
Configure la visualización para que muestre parámetros específicos como el ATS48 predeterminado.

Línea de productos:
Altistart 48

Entorno:
Todo

Causa:
Visualización de personalización

Resolución:
El ajuste de fábrica muestra la corriente del motor (parámetro LCr).
Para guardar la pantalla seleccionada:
Debe realizar estos cambios desde el teclado en la parte frontal del arrancador.  Estos cambios no pueden realizarse a través del teclado remoto, si está presente.
- Pulse la tecla ENT una vez: la opción es temporal, se borrará en el siguiente encendido.
- Pulse de nuevo la tecla ENT durante 2 segundos: la pantalla parpadea, la opción es permanente y se mantiene aunque se interrumpa la alimentación.

Los parámetros de pantalla disponibles son:
COS - factor de potencia
LCr - Corriente de línea
rnt - horas de tiempo efectivo de manufactura
LPr - Alimentación de línea en términos de porcentaje nominal
Ltr - par motor en términos de porcentaje nominal
LAP - Energía en términos de kW
EtA - Estado del arrancador suave (rdy, acc, dec, run, etc.)
LFt - Última falla detectada
PHF - Rotación de fases
COd - código de bloqueo del teclado