המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cómo se escala la salida analógica (AO) en las unidades ATV312?

Cuestión:
El cliente está intentando confirmar cómo se escala la salida analógica (AO) en las unidades ATV312.

Línea de productos:
Altivar 312, ATV312

Entorno:
Todos los números de modelo, todos los números de serie

Causa:
N/A

Resolución:

Configuración del parámetro dO, en el menú I-O-:

Los dos ajustes más comunes son la corriente del motor (oCr) y la frecuencia del motor (oFr).
oCr : 20mA o 10V corresponde a 2 veces la corriente nominal de la unidad (In)
oFr: la salida máxima de 20mA o 10V se escala de acuerdo al parámetro de Frecuencia máxima (tFr)

Para el resto de parámetros configurables para una salida analógica, consulte el manual de programación del ATV312 o la imagen adjunta.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Salida analógica configuración ATV312.png [153.7 KB]