המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cuál es el número de parte de la tarjeta de control de reemplazo para el ATS48?

Cuestión:
Número de parte para el reemplazo de la tarjeta de control del arrancador suave ATS48.

Línea de productos:
Altistart 48

Resolución:
El número de parte de la tarjeta de control es VX4G481, y es común para todos los modelos y números de parte del ATS48.

Importante: Esta tarjeta no es compatible con los nuevos arrancadores suaves ATS480.