המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cómo se puede programar el ATV340 para el control por 2 hilos?

Cuestión:
Configurar el ATV340 para control por 2 hilos.

Línea de productos:
ATV340 / Altivar 340

Entorno:
Todos los modelos.

Causa:
No aplica.

Resolución:
Desde el menú principal del variador:

  1. Ingrese a [5. Ajustes Completos].
  2. Luego, acceda a [5.3 Comando y Referencia].
  3. Busque la opción [Control de 2/3 hilos] y selecciónela.
  4. Elija [Control de 2 hilos].

Una vez configurado el control por 2 hilos, puede definir el tipo de funcionamiento:

  • Si lo desea, cambie el tipo de control de Transición a Nivel.
  • Tenga en cuenta que el tipo de control seleccionado debe ser seguro y adecuado para su aplicación.

Diferencias entre modos:

  • En modo Transición, el variador debe estar encendido antes de recibir una orden de marcha.
  • En modo Nivel, la orden de marcha puede permanecer activa, y el variador arrancará automáticamente al encenderse.