המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How do I turn on my Smart-UPS Ultra or Smart-UPS Modular Ultra during startup?

Issue:

How to properly turn on a Smart-UPS Ultra and/or Smart-UPS Modular Ultra UPS during startup.


Product Line:

Smart-UPS Modular Ultra

Smart-UPS Ultra (SRTL5KRM2UT, SRTL8KRM4UT, SRTL10KRM4UT)


Resolution:

In order to turn on the UPS during startup, please make sure to properly flip the System Enable switch on the back of the UPS.  See below for location of the switch depending on the UPS family or model.

Smart-UPS Modular Ultra:

1 2

SRTL5KRM2UT:

3

SRTL8KRM4UT:

4

SRTL10KRM4UT:

5