המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is TM3 Haz Loc Certification meaning Class I Div 2 ?

Issue:

Is Haz Loc Certification of TM3 meaning Class I Division 2 environments?

Product Lines:

TM3 modules

Environment:

All model numbers

Resolution:

Yes, The Haz Loc Certification means approval for using in explosive environment Class I Div2.

This is a certification from UL, in file E361380. UL logo, together with Class I, Division 2, Group ABCD and this File number is also marked on the product.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: