המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
From which Hardware and Firmware version can PAS work with the ZBRT1/2 transmitter?

The FW of the EcoStruxure Panel server must be at (and above) V2.2.0.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: