Yes, ZBRA1 active antenna can be used with the EcoStruxure Panel server. However, ZBRA1 is not compatible with PowerTag field device.
המותגים שלנו
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק
Yes, ZBRA1 active antenna can be used with the EcoStruxure Panel server. However, ZBRA1 is not compatible with PowerTag field device.