המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is the structure of Canalis for EV capable of withstanding environmental loads typical in snow-prone region?

The KEV structural system is engineered to withstand a snow load of up to 90 kg/m² and to resist wind speeds up to 210 km/h.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: