המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Is CPU over-clocking with Turbo-boost available for PSA6?

Yes, the default setting is Turbo-boost enabled. It can be disabled from the BIOS menu.

When Turbo-boost is turned on for PSA6 with Core i5 CPU, it is recommended to use a power supply with at least 80% higher capacity than the specified power consumption.