המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Modos de funcionamiento del relay de proteccion contra falla de arco PowerLogic A125

Problema:
¿Cuáles son los modos de funcionamiento disponibles?

Producto:
Relé de protección contra falla de arco PowerLogic A125

Entorno:
Esquemas de protección contra arco eléctrico que requieren selectividad

Causa:
Los usuarios necesitan configurar la lógica de detección

Resolución:
Dos modos disponibles:

  • Sólo luz (L>)
  • Luz + Sobrecorriente (L+I) (requiere entrada de corriente externa)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר: