Cuestión:
¿Cómo se puede configurar la protección contra falla de arco electrico PowerLogic A3 para diferentes esquemas de protección y requisitos del sistema?
Producto:
Relé de protección contra fallas de arco electrico PowerLogic A3
Entorno:
Instalaciones de tableros electricos en baja y media tension que requieren opciones de configuración flexibles.
Causa:
Una configuración incorrecta puede provocar disparos falsos o fallos de funcionamiento durante un evento de falla de arco eléctrico.
Resolución:
El PowerLogic A3 ofrece tres métodos de configuración:
- Interruptor giratorio y pulsador
- Configuración rápida para dispositivos individuales o sistemas pequeños.
- Dos interruptores giratorios configuran el Esquema de protección (posiciones 1-6) y el Grupo de luz (posiciones 1-9).
- Botón pulsador utilizado para Instalar/Restablecer y entrar en el Modo de prueba.
- Por defecto: Esquema #1, Grupo de luces 1, Grupo actual 16.
- eSetup Easergy Pro Software
- Requiere cable de configuración REL52960.
- Permite la personalización completa de los parámetros: Esquema de protección, Grupo de luces, Grupo de corriente, Enclavamiento de salida.
- Admite guardar/cargar archivos de configuración y diagnósticos avanzados.
- Configurador ArcEM en V321
- Se utiliza cuando A3 funciona como periférico de E/S de V321.
- Configuración centralizada para grandes sistemas.
- Permite la asignación de Grupos de luces (1-12) y Grupos de corrientes (13-16) para disparos selectivos.
Mejores prácticas:
- Verifique siempre la configuración de esquemas y grupos antes de la puesta en servicio.
- Utilice el Modo de prueba para validar el cableado y la lógica de los sensores sin disparar los disyuntores.
- Cambie las contraseñas predeterminadas para mayor ciberseguridad.
פורסם עבור: שניידר אלקטריק ישראל
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo