המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
¿Cuál es la diferencia entre los transformadores encapsulados con resina epoxi sellada y los transformadores ventilados que, por lo demás, tienen parámetros similares (kVA, tensión)?

Asunto:
Los tipos de transformadores destinados a diferentes fines deben elegirse con cuidado, aunque se satisfagan los requisitos eléctricos básicos para los que se necesitan.

Línea de productos:
Transformadores LV

Entorno:
Se aplica a los transformadores SquareD/Schneider Electric encapsulados en resina epoxi sellada y a los transformadores ventilados

Causa:
Diferentes tipos de transformadores con características eléctricas similares pueden tener características físicas disímiles

Resolución:

Un transformador encapsulado tiene el núcleo y la bobina rodeados por un material de encapsulación de resina epoxi y arena, que se hornea, convirtiéndose en un "ladrillo" que se encierra en la caja, sellando eficazmente la humedad y los contaminantes del núcleo y la bobina. La evacuación del calor del transformador sólo se produce a través de la superficie de la carcasa. El transformador encapsulado utiliza un sistema de aislamiento de clase 180 con un aumento de temperatura estándar de 115 ºC. Este es el principal método utilizado en la fabricación de transformadores pequeños (por debajo de 15kVA.) No es tan popular en valores nominales de KVA más altos debido al mayor coste, mayor peso y menor impedancia que los transformadores ventilados comparables. Square D/Schneider Electric puede suministrar transformadores encapsulados en resina epoxi sellada de 0,05 KVA a 25 KVA monofásicos, y de 3 KVA a 30 KVA trifásicos. Además, los transformadores encapsulados en resina epoxi sellada se ofrecen para montaje en pared, sin que se requiera más espacio libre que el proporcionado por las disposiciones de montaje. Sí requieren 12 pulgadas de espacio libre alrededor de los lados y la parte superior para permitir una circulación de aire suficiente para eliminar el calor de la superficie del transformador (este requisito está claramente marcado en la placa de características del transformador de acuerdo con los requisitos de UL).

Los transformadores ventilados tienen el núcleo y la bobina encerrados por una caja de acero excepto por las aberturas de ventilación. El aire circula alrededor del núcleo y la bobina y se elimina principalmente a través de las aberturas de ventilación. Los transformadores más nuevos, de eficiencia energética (tipo EE) requieren 3 pulgadas de espacio libre alrededor de las aberturas de ventilación (este requisito está claramente marcado en la placa de características del transformador de acuerdo con los requisitos de UL). Los Transformadores Ventilados utilizan típicamente un sistema de aislamiento Clase 220 con un aumento de temperatura estándar de 150degC. Este es el principal método utilizado en la fabricación de transformadores de 15kVA y mayores. Es más popular que los transformadores encapsulados en resina epoxi sellada en estas clasificaciones de KVA más altas debido al menor coste, menor peso y mejor impedancia que los transformadores encapsulados en resina epoxi sellada comparables. Square D/Schneider Electric puede suministrar transformadores ventilados de 15kVA a 500kVA monofásicos (UL hasta 167kVA) y de 15kVA a 2500kVA trifásicos (UL hasta 1000kVA).