המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Compact DAP204 to X80 DRA0804/0815 quick wiring - 990XSM00203

Issue

Migrating an ASBDAP204 to a BMXDRA0804/0815 and need to confirm the 990XSM00203 quick wiring cable pinout.

Product line

Modicon X80, M340, M580

Resolution

Below is an image of the pinout.

pinout

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: