המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
How to unstall and connect CMDTOOL to an Interbus master TSXIBY100?

CMDTOOL is a third part software which allows mainly to diagnose an Interbus fieldbus.

This tool can be used also to configure the Interbus Master TSXIBY100.

Most of the people get trouble to get a PC connected to an interbus master.

This action is more difficult with recent PC which doesn't propose a RS232 SubD9pt connector anymore.

In attachment is a step by step procedure to succeed in this operation.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
How to connect CMDTOOL on a master.pdf [385.33 KB]