I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
		
Come possiamo aiutarti oggi?
Come interpretare e comportarsi di fronte ad un messaggio NST visualizzato alla messa in tensione di un variatore ATV12, ATV31, ATV312, ATV61, ATV71 ?
"

L'informazione NST è ambigua e può riferirsi sia ad un difetto che ad uno stato.
Difetto : Caso di un variatore non collegato ad un bus o rete (CanOpen, Modbus , ecc.)
Stato: Caso di un variatore collegato ad un bus o rete (CanOpen, Modbus, ecc. )

Difetto : Caso di un variatore non collegato ad un bus o rete (CanOpen, Modbus , ecc.)

Il difetto si verifica:

Se il morsetto LI1 è ponticellato al morsetto +24
Se il parametro tCt [Tipo cdo 2 fili] del menu I-0 [1.5 INGRESSI / USCITE] è al valore trn [Transizione]
Se alla messa in tensione del variatore l'ingresso LI1 è visto a uno prima che il variatore non sia alimentato sufficientemente per vedere  LI1 a zero, quindi LI1 a uno.

Il parametro tCt [ Tipo cdo 2 fili] posizionato al valore trn [Transizione] indica che un cambio di stato (transizione o fronte) è necessario per avviare la marcia per evitare un riavviamento intempestivo in seguito ad un'interruzione dell'alimentazione.
Si tratta della preregolazione di fabbrica. Se questo parametro non viene modificato e se LI1 è cortocircuitato il difetto è probabile

Per risolvere il difetto:

Verificare che il prodotto sia del tipo in comando 2 fili e configurarlo nel modo seguente:
ATV12 Menu FULL => I/O => tCC = 2C
ATV312 ( o ATV31)  Menu I-O => tCC = 2C
ATV61 - ATV71 Menu 1.5 Ingressi / Uscite => Cdo 2 fili / 3 fili = Cdo 2 fili

Basta impostare il parametro tCt [Tipo cdo 2 fili] al valore LEL [Livello] (lo stato 0 o 1 viene acquisito per  il comando di marcia o arresto) :

ATV12 Menu FULL => FUN => I/O => tCt = LEL
ATV312 ( o ATV31)  Menu I-O => tCt = LeL
ATV61 - ATV71 Menu 1.5 Ingressi / Uscite => Tipo Cdo 2 fili = Livello

Attenzione, il prodotto riavvia  alla messa in tensione; verificare che sia salvaguardata la sicurezza dei beni e delle persone.

Stato : Caso di un variatore collegato a un bus o rete (CanOpen, Modbus, ecc )

In questo contesto , NST può essere uno stato del prodotto (attesa comando) e non un difetto.

Per differenziare il difetto  NST (che deve essere eliminato) dallo stato NST, è necessario scollegare il prodotto dalla comunicazione cosa che permette di eliminare l'eventuale NST rilevato come stato.

Occorre quindi impostare i canali di regolazione e comando non più su Rete e Bus ma su morsettiera o terminale grafico.

Configurazione dei variatori ATV61 - ATV71

Per impostare i canali di regolazione o comando su morsettiera o terminale grafico sono possibili due procedure:

non separati
Menu 1.6 Comando => Profilo = Non separato
=> Canale Rif. 1 = AI1 (Impostazione mediante ingresso analogico AI1 morsettiera).
L'ordine di marcia sarà LI1 della morsettiera
o
= HMI (impostazione mediante terminale )
L'ordine di marcia sarà il tasto RUN del terminale.

separati
Menu 1.6 Comando => Profilo = separato o Profilo I/O
=> Canale Rif. 1 = AI1 o HMI (terminale)
=> Canale Cdo 1 = Morsettiere o HMI (terminale)

Configurazione del variatore ATV312 (o ATV31)

Inizialmente il parametro LAC del  menu CTL deve essere impostato su L3 se il comando e la regolazione sono quelli originali dei bus Modbus o CanOpen.

non separati
Menu Comando CtL => CHCF = SIM (Non separato)
=>  Fr1 = AI1 (Impostazione mediante ingresso analogico AI1 morsettiera).
L'ordine di marcia sarà LI1 della morsettiera

separati
Menu Comando CtL  => CHCF = SEP (separato)
=> Fr1=AI1 o LCC (LCC:dal terminale a distanza, parametro LFr di SET)
=> Cd1 = tEr (tastiera) o LCC

Bisogna quindi scollegare e poi rimettere sotto tensione il variatore per verificare se NST appare e applicare  Caso di un variatore non collegato a un bus o rete (CanOpen, Modbus , ecc.).

Infine reimpostare i canali Fr1 et Cd1 al loro valore di origine Mdb ( Modbus ) o Can ( CanOpen)

ATV312 ( o ATV31) - Menu Comando CtL => Fr1 = Mdb (Modbus) o Can (CanOpen)
=> Cd1= Mdb (Modbus) o Can (CanOpen) se CHCF = SEP

ATV61-ATV71 - Menu 1.6 Comando => Canale Rif.. 1 = Modbus o CANopen o Scheda com
=> Canale Cdo 1 = Modbus o CANopen o Scheda com

"

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto:
  • Documentazione prodotti
  • Software scaricabili
  • Selettore prodotto
  • Sostituzione del prodotto
  • Supporto Guidato e Contact Center
  • Trova i nostri uffici
  • Ottieni un preventivo
  • Dove acquistare
  • Lavora con noi
  • Profilo aziendale
  • Segnala una cattiva condotta
  • Accessibilità
  • Newsroom
  • Investitori
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Informativa privacy
  • Informativa sui cookie
  • Note legali
  • Change your cookie settings