Come possiamo aiutarti oggi?

Quando si deve installare delle induttanze di linea con gli avviatori ATS48 ?

Le induttanze di linea si collegano agli avviatori ATS per:  ridurre le armoniche di corrente immesse in rete all'avviamento e che possono disturbare un altro avviatore o un altro apparecchio sulla stessa linea di alimentazione, proteggere l'avviatore dalle sovratensioni transitorie soprattutto se l'alimentazione è a bassa impedenza.

Tuttavia le induttanze sono generalmente installate come manutenzione curativa se un avviatore disturba in modo evidente un altro avviatore o altri apparecchi sulla stessa rete. Se non è possibile aspettare la fase di produzione per verificare se è necessario o meno posizionare un'induttanza, questa potrà essere installata preventivamente nel caso in cui: - almeno due ATS48 sono suscettibili di avviare contemporaneamente o se non sono cortocircuitati, - la potenza di alimentazione installata (trasformatore) è molto superiore alla potenza degli avviatori ATS, -  vi siano altri apparecchi sensibili alle armoniche  sulla stessa linea