Come possiamo aiutarti oggi?

XSAV Sensori induttivi per controllo rotazione: Come si può dimensionare correttamente la ruota fonica o il dispositivo rotante da monitorare?

I denti della ruota fonica o del dispositivo da rilevare, devono essere metallici, quadrati, di dimensione 30x30mm minimo, e posti ad almeno 60mm di distanza l'uno dall'altro. Il sensore va posizionato a circa 5mm dal dente della ruota. Nel caso in cui i valori dimensionali fossero inferiori alle specifiche, non è garantito il corretto funzionamento del sensore, che potrebbe contare un numero maggiore o minore di impulsi.